DOCA0257IT-01

Fattore di potenza

Descrizione

Il fattore di potenza visualizza lo scostamento di fase tra le correnti di fase e le tensioni di fase.

Il fattore di potenza (denominato anche coseno phi o cos ϕ o cos φ) rappresenta il valore assoluto del rapporto tra potenza attiva e potenza apparente.

Lo schema seguente mostra un esempio della curva sinusoidale del valore RMS della corrente, leggermente arretrata rispetto alla curva sinusoidale del valore RMS della tensione, e la differenza dell'angolo di fase tra le due curve:

Dopo aver misurato l'angolo di fase (ϕ), è possibile calcolare il fattore di potenza come coseno dell'angolo di fase (ϕ), il rapporto del lato a (potenza attiva) rispetto all'ipotenusa h (potenza apparente):

Caratteristiche

Il fattore di potenza presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristica Valore

Intervallo fattore di potenza

0,40–1,00

Precisione*

± 3–6%

Risoluzione

0,01

Intervallo di aggiornamento

100 ms

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.