DOCA0257IT-01

Diretto online

Descrizione

L’avviatore Diretto online richiede i seguenti ingressi e uscite digitali:

  • Due ingressi digitali per l'avviamento locale e l'arresto locale del motore.

  • Un'uscita digitale per il comando MARCIA motore USCITA CONTATTORE 1.

Schema di cablaggio

Esempio di schema di cablaggio di TeSys Tera system in modalità Diretto online:

KM1: USCITA CONTATTORE 1

Diagramma logico

Lo schema seguente mostra lo schema logico dell'avviatore Diretto online.

Principio di funzionamento

Quando si seleziona la modalità Diretto online, l'avvio del motore può essere effettuato da una delle seguenti sorgenti:

Se viene ricevuto un comando di avviamento da una delle origini precedenti e se il motore è Pronto per l'avviamento (vale a dire nessun rilevamento di una causa di inibizione), TeSys Tera system attiva l'USCITA CONTATTORE 1.

TeSys Tera system disattiva l'USCITA CONTATTORE 1 se viene rilevata una delle seguenti cause di arresto del motore:

Assegnazione predefinita DI/DO

Quando si seleziona il tipo di avviatore Diretto online, l'assegnazione e le impostazioni predefinite degli ingressi e delle uscite digitali sono le seguenti:

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Other

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

Alarm Status

Trip Status

Tag

CNTR OP 1

Alarm DO

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.