DOCA0257IT-01

Corrente di terra

Descrizione

La corrente di terra è una corrente sbilanciata che fluisce attraverso il neutro del sistema trifase. In condizioni normali, la corrente di terra è trascurabile o nulla. È presente solo quando si verifica un disinnesto per messa a terra.

La corrente di terra è:

  • Calcolata internamente da LTMTCT/LTMTCTV sensor module dalle correnti di fase misurate.

  • Misurata da un trasformatore di corrente di terra esterno collegato a LTMTCT••T/LTMTCTV••T horizontal sensor module.

NOTA: La corrente di terra calcolata non è disponibile in modalità monofase.

Corrente di terra calcolata

La corrente di terra viene calcolata internamente da LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module ed è uguale alla somma vettoriale dei valori di corrente trifase.

Caratteristica

Valore

Unità

Ampere (A)

Risoluzione

0,001 A

Intervallo di aggiornamento

100 ms

Corrente di terra misurata

La corrente di terra misurata è più precisa della corrente di terra calcolata.

La corrente di terra può essere misurata utilizzando un trasformatore di corrente di terra.

Caratteristica

Valore

Unità

Ampere (A)

Risoluzione

0,001 A

Intervallo di aggiornamento

100 ms

NOTA: Il terminale è in grado di effettuare il rilevamento della corrente di terra compresa tra 20 e 20000 mA.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.