DOCA0257IT-01

TeSys Tera System

Panoramica

TeSys Tera Motor Management System (TeSys Tera system) fa parte della gamma TeSys Active di relè intelligenti e avviatori motore. Il TeSys Tera system è progettato come un modulo affidabile per i centri di controllo motore intelligenti (iMCC) per fornire protezione completa, misurazione, controllo e monitoraggio per motori a induzione AC monofase o trifase.

TeSys Tera system è installato nel sistema di commutazione a bassa tensione e collega il sistema di automazione di livello superiore tramite la rete del bus di campo e l'alimentatore motore.

TeSys Tera system:

  • Copre la protezione motore convenzionale e avanzata, la misurazione e il monitoraggio nei feeders iMCC in un unico modulo comunicante compatto e facile da configurare con un dispositivo autonomo HMI.

  • Fornisce un controller di protezione per alimentatori di avviatori a bassa tensione controllati da contattori. 

  • Offre un sistema di gestione flessibile e modulare per motori a velocità costante in applicazioni a bassa tensione.

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C Comandi di avvio/arresto
D LTMT expansion modules
E PC con SoMove software container FDT con TeSys Tera DTM installato e dotato di funzionalità server web standard
F Controller logico programmabile (PLC) o sistema di controllo distribuito (DCS)
G interruttore Ethernet
H LTMTCUF control operator unit

Caratteristiche di funzionamento 

TeSys Tera system gestisce: 

  • Motori a induzione CA monofase o trifase fino a 100 A.

  • Motori a induzione CA monofase o trifase fino a 810 A con trasformatori di corrente esterni.

  • La connessione tra il sistema di controllo e l’alimentatore motore aumenta la disponibilità dell'impianto.  

  • Risparmi significativi per l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione. 

  • Controller numerico dotato di microprocessore che consente di impostare i parametri del motore in base ai requisiti dell'applicazione e del processo. 

Vantaggi principali

I principali vantaggi dell'uso di una protezione motore avanzata sono:

  • TeSys Tera system copre tutto il carico per monitorare e proteggere le esigenze, dalle linee di alimentazione all'automazione dei processi critici.

  • Le apparecchiature sono protette quando diagnostica, statistiche e allarmi avanzati aiutano a prevenire arresti imprevisti della produzione e a ridurre al minimo i tempi di inattività.

  • TeSys Tera system è compatto e si adatta perfettamente ai pannelli di controllo conformi agli standard IEC o NEMA.

  • La connettività e l’accesso ai dati in tempo reale TeSys Tera system forniscono informazioni chiave per migliorare il funzionamento e la sicurezza del processo, migliorando al tempo stesso l'efficienza.

Funzionalità

TeSys Tera system offre le seguenti funzionalità:

  • Protezione configurabile dai sovraccarichi per la classe da 5 a 40 in base alla corrente.

  • Protezione del motore basata su termistore.

  • Protezione contro gli squilibri e le perdite di fase per gli ingressi di corrente e tensione separatamente.

  • Protezione contro il blocco del rotore e lo stallo del rotore.

  • Monitoraggio dei parametri elettrici, quali corrente, tensione, potenza, fattore di potenza, frequenza, armoniche, temperatura ed energia.

  • Monitoraggio di più parametri basati sul motore, quali ore di esercizio, numero di avviamenti, ore di esercizio e così via.

  • Il TeSys Tera system può essere utilizzato per applicazioni a carico di motori e riscaldatori.
  • Comunicazione con PLC o DCS su protocollo EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU o PROFIBUS DP.

  • Registra i dati di disinnesto, gli eventi e gli eventi di autodiagnostica con un time stamp.

  • Diverse configurazioni di avviamento, quali sovraccarico, avviamento diretto in linea (DOL), avviamento diretto in linea inverso (RDOL) e stella-triangolo.

  • Protezione indipendente, anche se la connessione PLC o DCS viene interrotta, TeSys Tera system fornisce comunque protezione al motore.

  • Opzioni flessibili di protezione, controllo e comunicazione per qualunque applicazione di avviamento per motori controllata da contattori in bassa tensione.

  • Pulsante integrato e indicatori LED riducono i componenti esterni e il cablaggio.

  • I vari protocolli di comunicazione consentono l'integrazione a costi contenuti in sistemi di monitoraggio e controllo delle sottostazioni più grandi e complessi.

  • Il pulsante di reset è disponibile su LTMT main unit e LTMTCUF control operator unit riducendo in tal modo la necessità di configurare un ingresso digitale come reset.

  • Grafica opzionale LTMTCUF control operator unit è fornito con il LTMT main unit per la visualizzazione di tutti i parametri di misurazione, protezione e relativi.

  • Rivestimento conforme (100-150 micron) sul PCB all'interno del LTMT main unit resiste all'ambiente corrosivo, alle sostanze chimiche pericolose, alla polvere e così via.

Settori industriali

TeSys Tera system sostiene le seguenti industrie e settori commerciali correlati:

Industria

Settori

Applicazione

Industria

  • Metalli, minerali e attività minerarie: cemento, vetro, acciaio, carta, oro, diamanti, platino

  • Industria petrolchimica

  • Chimica: cartiere

  • Produzione farmaceutica

  • Petrolio e gas

  • Controllo e monitoraggio di motori pompe

  • Controllo della ventilazione

  • Controllo della trazione e movimentazione dei carichi

  • Visualizzazione dello stato e comunicazione con altre macchine

  • Elaborazione e comunicazione dei dati acquisiti

  • Gestione remota dei dati di uno o più siti tramite Internet

Energia e infrastrutture

  • Trattamento e trasporto dell'acqua

  • Generazione e trasporto di energia

  • Controllo e monitoraggio di motori pompe

  • Controllo della ventilazione

  • Controllo a distanza di turbine eoliche

  • Gestione remota dei dati di uno o più siti tramite Internet

Motor Control Centre (MCC)

  • Processi industriali

  • Progettazione di centrali elettriche

Protezione e controllo di motori:

  • Motori di avviamento pesanti (industrie della carta, del cemento, dei metalli e gestione delle acque)

  • Impianti ad alta disponibilità (chimici, petrolio, materie prime, industria di trasformazione e centrali elettriche)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.