DOCA0257IT-01

Sovracorrente normale inversa

Descrizione

Il TeSys Tera system fornisce la funzione di protezione da Normal Inverse Overcurrent (classe A IEC – inversione standard).

Il tempo di intervento del protezione Normal Inverse Overcurrent è dato dalla formula:

Dove:

  • T = Tempo di disinnesto

  • TMS = Moltiplicatore di tempo

  • k e α sono le costanti del tipo di curva. Per la curva inversa standard, k = 0,140 e α = 0,020

  • I = corrente effettiva

  • Ip= Impostazione corrente di attivazione

Il Funzione di protezione da Normal Inverse Overcurrent genera i seguenti segnali:

  • Allarme: Una delle correnti trifase del motore supera il livello di allarme.

  • Disinnesto: Una qualsiasi delle correnti di fase del motore supera il livello di intervento per il tempo derivato dalla curva IEC classe A e dall'impostazione del ritardo temporale (TMS).

Impostazione dei parametri

Il Funzione di protezione da Normal Inverse Overcurrent ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay (TMS)

0.1–20.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.