DOCA0257IT-01

Timer antirotazione inversa

Descrizione

Il timer antirotazione inversa serve per attendere fino all'arresto meccanico del motore.

Una volta arrestato il motore (elettricamente), questa funzione mantiene LTMT main unit in modalità di inibizione fino allo scadere del ritardo predefinito.

Impostazione dei parametri

Impostazioni configurabili della funzione timer antirotazione inversa:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0–60000 s in step of 1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.