DOCA0257ZH-CN-01

功率因数

描述

功率因数显示相电流和相电压之间的相移。

功率因数(也称为余弦 phi 或 cos ϕ 或cos φ)表示有功功率与视在功率之比的绝对值。

下图举例说明了稍微滞后于平均 RMS 电压正弦曲线的平均 RMS 电流正弦曲线,以及这两条曲线之间的相角差:

测得相角 (ϕ) 后,便可以用相角的余弦 (ϕ)(直角边 a(有功功率)比斜边 h(视在功率)的比率)来计算功率因数:

特性

功率因数具有以下特性:

特性

功率因数范围

0.40–1.00

准确性*

± 3–6%

分辨率

0.01

刷新间隔

100 ms

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.