DOCA0257ZH-CN-01

有功功率、无功功率和视在功率

三相电机

三相电机有功功率、无功功率和视在功率的计算公式如下:

  • 有功功率,也称为真实功率,测量的是平均 RMS 功率。三相电机的总有功功率 P (kW) 通过以下公式得出:

  • 无功功率测量值 Q (kVAR) 通过以下公式得出:

  • 视在功率测量值 S (kVA) 通过以下公式得出:

单相电机

单相电机有功功率、无功功率和视在功率的计算公式如下:

  • 有功功率:P (kW) = |(VL1 x IL1 x cosφ)|

  • 无功功率:Q (kVAR) = |(VL1 x IL1 x sinφ)|

  • 视在功率:S (kVA) = |(VL1 x IL1)| 

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.