SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Feltételek hozzáadása az Automatizáció aktiválásához

Az Automatizációhoz legalább egy feltétel szükséges.
MEGJEGYZÉS: Ebben a példában a feltétel úgy lesz beállítva, hogy akkor kapcsoljon be az Automatizáció, amikor a hőmérséklet megváltozik, és a (külsőleg telepített) termosztát észleli a hőmérséklet változását.
  1. (Lásd A) Koppintson a Feltétel hozzáadása gombra.
  2. (Lásd B) Koppintson az Eszköz állapotváltozása opcióra.
  3. (Lásd C) Válassza ki a termosztátot.

  4. (Lásd D) Koppintson a Aktuális hőmérséklet funkció.
  5. (Lásd E) Állítsa be a hőmérséklet-feltételt.
  6. (Lásd F) A termosztát megjelenik a Feltétel az Automatizálás oldal megfelelő részén.
  7. (Lásd: G) Egynél több feltétellel rendelkező automatizáció esetében adja meg, hogy az automatizáció bármely feltétel teljesülése esetén, vagy csak minden feltétel teljesülése esetén lépjen-e működésbe.
    Választhat, hogy az automatizációt akkor indítsa el, amikor bármely vagy ha minden feltétel teljesül. Ebben az esetben azonban az automatizáció akkor lép működésbe, amikor minden feltétel teljesül.
    JAVASLAT: Ha törölni szeretne egy létrehozott feltételt, húzza balra a feltételt, majd koppintson a Törlés opcióra.
  8. Ha korlátozni szeretné, hogy ez az automatizálás mikor történjen meg, például a munkából való érkezéskor 6 és 7 óra között, akkor koppintson az alkalmazás Érvényességi időtartam mezőjére, és állítson be egy időintervallumot.
  9. H) Koppintson a Mentés gombra.

A kész Automatizálás (I) megjelenik a . oldal a Automatizálás fül.

Koppintson a Bekapcsol kapcsolóra (J) az Automatizálás gombon az Automatizáció be- vagy kikapcsolásához. Koppintson a Szerkesztés (...) ikonra (K) az Automatizáció beállítások módosításához.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.