SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Hangulat létrehozása

Ez a témakör elmagyarázza egy Hangulat létrehozásának módját.
  1. Az Otthon oldalon koppintson az (A) ikonra.

  2. A Pillanat oldalon érintse meg a Pillanat lapot (B), majd érintse meg a + ikont (C).

  3. Adja meg a pillanat nevét (például Welcome) (D), és esetleg egy háttérképet (E).

  4. (Lásd F, G) Koppintson az Add Task(F) elemre, és futtassa az eszközt (G), és válassza ki az eszközt a Minden eszköz listából. Miután kiválasztotta a szükséges funkciókat a Funkció kiválasztása oldalon, kövesse a mobilalkalmazás lépéseit.

  5. A Hangulat létrehozási folyamatának befejezéséhez koppintson a Mentés gombra.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.