SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Világításkapcsolók

Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval, 10 A

Egy helyiség világítását vezérli, vagy egy adott feltételre vagy eseményre adott válaszként automatikusan ki- vagy bekapcsolja a világítást.

Tájékoztató adatlap (PDF)

Intelligens mozgásérzékelő, kapcsolóval, 10 A

Egy helyiség világítását vezérli, illetve mozgás érzékelése, adott feltétel vagy egyéb esemény esetén automatikusan ki- vagy bekapcsolja a világítást.

Tájékoztató adatlap (PDF)

Wiser mikromodul világításkapcsoló

A kompatibilis mechanikus nyomógombkapcsolókat intelligens kapcsolókká alakítja át. Csatlakoztasson akár 10 kompatibilis mechanikus nyomógombot.

MEGJEGYZÉS: A mechanikus nyomógomboknak 220-240 V-os váltakozó áramú alkalmazásokra vonatkozó tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.

Tájékoztató adatlap (PDF)

Az eszköz használati útmutatója

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.