SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

egység

Wiser Központi egység

A Wiser Központi egység Zigbee eszközöket a mobilalkalmazás segítségével, Etherneten vagy Wi-Fi-n keresztül felügyeli és vezérli az intelligens otthonában. Lehetővé teszi a hangvezérlést és a világ bármely pontjáról való vezérlést

Használati utasítás(PDF)

Wiser Központi egység asztali állvány

Opcionális állvány a központi egységének asztalra vagy más lapos felületre helyezéséhez.

Tájékoztató adatlap (PDF)

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.