SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Ethernet módú kapcsolat - Gateway

  1. Keresse meg az Ethernet portot (A) az gateway-en.
  2. Csatlakoztasson egy Ethernet-kábelt a gateway és az útválasztó között, hogy megfeleljen a telepítési gateway módjának:
    • Fali doboz szerelés (B)

    • Két csavar (C) segítségével falra szerelhető

    • Opcionális dokkolókészletet (D) használó, asztalra szerelhető

Mielőtt eszközöket adna hozzá a vezérlésükhöz, a gateway összetevőt hozzá kell adnia a mobilalkalmazáshoz. Ehhez előbb töltse le és telepítse az alkalmazást a mobiltelefonjára/tablet (lásd: A mobilalkalmazás letöltése ), és regisztráljon egy felhasználói fiókot. Ezt követően hozzáadhatja a központi egységhez és szükség esetén a központi egységhez a hálózati útválasztóhoz Wi-Fi-n keresztül.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.