SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Otthon felvétele

A mobilalkalmazás Otthonkezelés menüjében vegyen fel egy Otthont. Ezen művelet során helyiségeket is fel lehet venni. Új fiók regisztrálásakor ennél a feladatnál állíthatja be azt az Otthont, amely a regisztráció végén jött létre automatikusan.
  1. Az Otthon oldalon (A, B, C) koppintson a Menü ikonra (A), majd koppintson az Otthonkezelés > hozzáadása lehetőségre (B, C).

    MEGJEGYZÉS: Ha most regisztrált egy fiókot, akkor már létrejött egy új Otthon is. Koppintson a (C) Új otthon hozzáadása lehetőségre, és folytassa a műveletet a 2a lépéssel.

  2. Az Otthon hozzáadása oldalon tegye a következőket:
    1. Otthoni neve és helye: Adja meg az otthon nevét (D), és állítsa be az otthon helyét.
    2. Helyiségek: Hozzon létre (E, F) helyiségeket az otthonában található eszközök fizikai helyének megadásával.
      Válasszon a leggyakoribb helyiségneveket tartalmazó alapértelmezett listából (E). Szüntesse meg a nem kívánt helyiségek kijelölését. Ha a listán nem szereplő helyiségnevet szeretne hozzáadni, koppintson a Helyiség hozzáadása (F) gombra, és adja meg a kívánt helyiség nevét.
    3. G) Koppintson a Mentés opcióra.

Az Otthon létrehozójaként fiókját automatikusan az Otthon tulajdonosként állítja be a rendszer, így Ön teljes mértékben kézben tarthatja az Otthon beállításait. Lásd Hozzáférési szintek a mobilalkalmazásban.

Miután eszközöket adott hozzá az Otthonhoz, minden eszközt hozzárendelhet a feladat során létrehozott helyiségek valamelyikéhez.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.