SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Eszköz eltávolítása/gyári alapértékek visszaállítása

Állítsa vissza az eszközt a gyári alapbeállításokra, hogy megoldja az eszközzel kapcsolatos problémát, vagy eltávolítsa a rendszerből, és máshol használja azt.
MEGJEGYZÉS: A gyári alapértékek visszaállítása után a készülék kikerül a rendszerből, és az eszközön végzett összes konfigurációs beállítás elvész.
  1. Koppintson az eszközre az Otthon oldalon (A).
  2. Koppintson a Szerkesztés (toll) ikonra (B).
  3. Az Eszközbeállítások oldalon koppintson az Eltávolítás és a Gyári beállítások visszaállítása eszközre, és kövesse a mobilalkalmazás lépéseit (C).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.