SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Központi hozzáadása az otthonhoz

A mobilalkalmazás segítségével adja hozzá a központi egységet egy Otthonhoz. Mielőtt hozzálátna, győződjön meg róla, hogy a átjáró csatlakoztatva van a tápegységhez és vagy Ethernet hálózathoz kábellel (vagyis meg kell világítani az Ethernet LED-et és a Zigbee LED-et), vagy Wi-Fi hálózathoz (azaz meg kell világítani a WLAN LED-t és a Zigbee LED-et).
  1. Jelentkezzen be a mobilalkalmazásba.
  2. Válassza ki azt a kezdőlapot, amelyhez a átjárót hozzá szeretné adni (A).
  3. A gome oldalon érintse meg a + ikont (B).

  4. Az Eszköz hozzáadása oldalon tegye a következőket:
    1. Érintse meg az Automatikus beolvasás opciót.
    2. Ha a program kéri, kövesse az oldalon megjelenő utasításokat.
    3. Érintse meg a beolvasás indítása opciót.
    4. Koppintson a mobilalkalmazásban a központi egység eszköznevére, és kövesse az alkalmazásban leírt lépéseket.
Ha a folyamat befejeződött, a központi egység a kezdőlapon eszközként jelenik meg.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.