SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Az Ön biztonsága érdekében

VESZÉLY!
ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY ÍVKISÜLÉS VESZÉLYE
A biztonságos elektromos telepítést csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A képesített villamos személyzetnek igazolnia kell, hogy alapos ismeretekkel rendelkezik a következő területeken:
  • Csatlakozás telepítési hálózatokhoz
  • Több elektromos eszköz csatlakoztatása
  • Elektromos kábelek fektetése
  • Biztonsági szabványok, helyi vezetékezési előírások és rendeletek ismerete
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.