SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Általános rendszer

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

Eszköz hozzáadásakor az eszköz visszautasításra kerül vagy nem csatlakozik.

Lehet, hogy a rendszer nem támogatja az eszközt.

Csak az itt felsorolt eszközöket használja Támogatott Wiser eszközök.

Az Otthonhoz nem lehet másik országból származó felhasználót hozzáadnivagy eszközt megosztani egy ilyen felhasználóval.

Ha a felhasználó másik országból származik, a fiók adatainak tárolása egy másik régióban történhet. Lásd: további információkért.

A felhasználók létrehozhatnak egy másik fiókot annak az országkódnak a használatával, amely ugyanabban a régióban van, mint az az Otthon, amelyhez csatlakozni szeretnének.

MEGJEGYZÉS: A felhasználók nem férhetnek hozzá a saját Otthonaikhoz az új fiókkal, és ehhez az eredeti fiókadatokkal kell bejelentkezniük a mobilalkalmazásba.

Az eszköz nem tud csatlakozni a központi egységhez. 3 megnyomás után a LED pirosan/zölden villog 30 másodpercig.

MEGJEGYZÉS: Ez nem vonatkozik az érzékelőkrevagy a dugalj adapterre.

A párosítási üzemmód megváltozott.

Nyomja meg az eszközön a Reset gombot 3-szor, majd tartsa lenyomva 20 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog. Az eszközt a megfelelő üzemmódban kell újraindítani.

A rendszer nem tud csatlakozni az internetre a Wi-Fi hálózati routeren keresztül.

Lehet, hogy a router port internet-hozzáférési beállításai helytelenek.

Ellenőrizze, hogy meg vannak-e nyitva a következő router portok:

  • Port 443 8883 1443

  • Port 6667

  • Port 6668

  • Port 6669

  • Port 6608

  • Port 6681

  • Port 6682

FONTOS: Az internetbiztonság érdekében ellenőrizze, hogy minden nem használt port zárva van-e.

WiFi eszközök és beltéri kamera

Jelenség Megoldás
Üzembe helyezéskor a rendszer nem talál WiFi-eszközt.

A telefonbeállítások megadásával ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozik-e a VPN-hez. Ebben az esetben a Wi-Fi eszköz üzembe helyezése során válassza le a VPN-t.

MEGJEGYZÉS: Néhány VPN-csatlakozás néhány perc után automatikusan újracsatlakozik (biztonsági okok miatt), így szükség lehet a kapcsolat többszöri megszakítására, például több WIFI-eszköz üzembe helyezésekor.

Fényerőszabályzó, relé, redőny mikromodul

Jelenség Megoldás
A Setup/Reset gomb nem működtethető a nem megfelelő munkahelyzet miatt. Csatlakoztasson egy mechanikus nyomógombot (rugós terhelésű kapcsoló) az L (élő vezeték) és az 1-es (kapcsoló) csatlakozóhoz. A Setup/Reset gomb helyett nyomógomb is használható.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.