SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Firmware-frissítést igénylő eszközök keresése

  1. Az Otthon oldalon koppintson a Menü ikonra (A) .
  2. A kihúzható menüben érintse meg a Firmware frissítés (B) menüpontot.
  3. Koppintson egy eszközre az Eszközök listán a frissítéshez (C), és kövesse a mobilalkalmazásban megjelenő utasításokat.
  4. Az automatikus frissítések engedélyezéséhez koppintson az Automatikusan frissítve (D) gomb mellett látható gombra.
    Ezután értesítést kap a firmware frissítéséről.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.