SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Kapcsolók

Jelenség

Megoldás

A csatlakoztatott eszköz nem kapcsol be:

  • Ellenőrizze a tápfeszültséget.

  • Kapcsolja ki, majd vissza az eszközt.

  • Ellenőrizze az eszközt.

  • Külső nyomógomb használata esetén ellenőrizze a vezetékeket.

  • Csatlakoztassa újra az eszközt.

A csatlakoztatott eszköz folyamatosan be van kapcsolva.

Csökkentse a mobilalkalmazás érzékelési késleltetési idejét.

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak a SmartMove Relay alkalmazásban áll rendelkezésre.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.