SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Hangulatok és Automatizációk

Egyesítheti egy vagy több eszköz beállításait, hogy létrehozzon egy Hangulatot vagy Automatizációt. Működtessen kézzel egy Hangulatot, amikor csak kívánja, vagy állítson be egy Automatizációt, és adja meg az eszközök indításához szükséges feltételeket. A Hangulat bekapcsolása kézzel történik, míg az Automatizációt egy esemény váltja ki.

Hangulat

Mindjárt kezdődik az estéje. Letelepedik a kanapén. A redőnyök záródnak, a fények halványak, a TV bekapcsol, mindent megtalál, ami egy nagyszerű moziestéhez és a kívánt világítási környezethez kell. Ezt a Pillanatot mentette az alkalmazása. Létrehozása után újra és újra használhatja, csupán egy koppintással az okostelefonján/tablet’s képernyő.

Automatizáció

A családtagjai általában nagyjából egyszerre érkeznek haza. Automatizálás esetén a rendszer lehúzhatja a redőnyöket a személyes adatok védelme érdekében, és tökéletes megvilágítást állíthat be érkezésekor. Az automatizálás az ütemezésnek megfelelően automatikusan elindul.

Az Automatizációt be lehet állítani úgy, hogy dátum és/vagy idő, az érzékelő állapota és más opciók alapján aktiválódjon, a rendszerben levő készülékektől függően.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.