SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Az otthonom megismerése

Mielőtt az otthon tulajdonosa az új otthonba költözne, tanácsos, hogy a telepítő végezze el a következő tevékenységeket. Ennek eredményeképpen az otthon tulajdonosa hozzáférhet Wiser okos otthonához és használhatja azt otthoni internetkapcsolata segítségével.
A telepítő által végrehajtandó lépések:
  1. Regisztráljon a Wiser appban e-mail-címe vagy érvényes mobilszáma segítségével.

    Lásd Fiók létrehozása.
  2. Győződjön meg róla, hogy az összes eszköz be van kapcsolva, és a Wiser Gateway rendelkezik Ethernet csatlakozással a konfiguráció előtt, hogy befejeződjön az üzembe helyezés. Ezután konfigurálja az eszközbeállításokat.

    MEGJEGYZÉS: A párosítás más Wi-Fi és BLE-kompatibilis eszközökkel is elvégezhető ebben a lépésben.
  3. Konfigurálja a Pillanatokat és Automatizálásokat a mobilalkalmazásban.

  4. Generálja a Meghívókódot/Beváltási kódot, és jegyezze fel a dobozban/csomagban található átadókártyára. Hagyja a készüléket a Wiser Központi egységen vagy az otthonában.

    Lásd Csatlakozás egy otthonhoz.

Az otthon tulajdonosa által végrehajtandó lépések:

  1. Regisztráljon a Wiser appban e-mail azonosítója vagy érvényes mobilszáma segítségével.

    Lásd Fiók létrehozása.
  2. Csatlakozzon otthonához az átadási kártyára írt meghívókód megadásával.

  3. A Wiser bekapcsolása Központi egységhezés kapcsolódjon a Központi egységhez a router Ethernet-kábelen keresztüli használatával. Lásd Ethernet módú kapcsolat - Gateway

    MEGJEGYZÉS: Az Ethernet-kábel a csomagban/dobozban található. Ezért a jobb teljesítmény érdekében ajánlatos külön összegyűjteni és a kábellel csatlakoztatni a routerhez. Ha az otthon tulajdonosának Központi egységhez Wi-Fi használatával, lásd: Wi-Fi módú kapcsolat - átjáró
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.