SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Hangulatok és Automatizációk közötti különbségek

A Hangulatok és az Automatizációk szolgáltatásban léteznek közös funkciók. Más szolgáltatások csak az egyikre vonatkoznak.

Hangulatok és Automatizációk beállítása a mobilalkalmazásban

Funkció

Leírás

Hangulat

Automatizáció

(Lásd A) Név és háttér

Válasszon egyedi nevet, és állítson be egyéni hátteret egy előre beállított választékból, a készítsen képet vagy válasszon fényképalbumokból.

Igen

Igen

(Lásd B) Művelet* (* A művelet egy vagy több feladatból áll.)

Hajtson végre egy automatizációt.

Nem

Igen

Egy Hangulat vagy Automatizáció engedélyezése vagy letiltása (például ha hosszabb ideig távol tartózkodik).

Igen

Igen

Értesítés küldése az automatizálás indításakor.

Nem

Igen

Hangulat/Automatizáció késleltetési idejének megadása, amelynek eltelte után működni kezd.

Igen

Igen

Válasszon ki egy eszközt, és adja meg a Hangulat/Automatizáció indításakor alkalmazandó beállításokat.

Igen

Igen

(Lásd C) Megjelenítés a kezdőlapon

Pillanat megjelenítése a kezdőlapon (a működéshez koppintson a pillanatra).

Igen

Nem

(Lásd D) Feltételek

Egy vagy több feltételen alapuló automatizálás indítása, beleértve a hőmérsékletet/páratartalmat/időjárást, az időt (beleértve a megadott helyen naplementét/napkeltétet), valamint az eszköz működését vagy kimenetét.

Nem

Igen

(Lásd E) Működési időszak

Itt állítható be, mikor induljon el az Automatizáció. Az opciók között szerepel a Nappal és az Éjszaka beállítása az Otthon helye és az egyedi időtartam alapján, valamint az ismétlődés a hét napjain.

Nem

Igen

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.