SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Kiberbiztonsági elvek

Ezeknek a kiberbiztonsági elveknek a betartása segíthet csökkenteni annak a hálózatnak a számítógépes fenyegetéseinek kockázatát, amelyben a rendszer telepítve van.
  • Tartsa naprakészen telefonját, és telepítse a legújabb biztonsági frissítéseket.

  • Csak biztonságos Wi-Fi hálózatokra csatlakozzon.

  • Csak a Google Play vagy Apple áruházból töltsön le alkalmazásokat.

  • A mobiltelefonja összes eszközének használata/tablet’s biztonsági beállítások:

    • hosszú belépési kódok

    • kétszintű hitelesítés (2FA)

    • arcfelismerés

    • ismeretlen alkalmazások blokkolása

  • Használjon erős telefon- és fiókjelszavakat:

    • Ne használja újra más fiókok jelszavát.

    • A jelszavaknak 12-16 karakterből kell állniuk. (Egy kifejezés a legjobb és a legkönnyebben megjegyezhető.)

    • A jelszónak nagybetűk, kisbetűk, számok, írásjelek és szimbólumok kombinációjából kell állnia.

    • Ne használjon jelszót könnyen kitalálható vagy általánosan ismert személyes adatokkal. Például kerülje a városának, kedvenc háziállata nevének vagy középiskolai kabalájának használatát.

Eszköz leszerelése

Ha egy eszközt eltávolít a rendszeréből ajándékozás, viszonteladás vagy más módon történő átadás céljából, akkor először gyári alaphelyzetbe állítással távolítson el minden személyazonosításra alkalmas információt az eszközről. Ez különösen fontos egy központi egység leszerelésekor. A gyári beállítások visszaállításának mikéntjéről az adott eszköz leírásában talál további információkat.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.