SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Ethernet átjáró kapcsolása Wi-Fi-re (opcionális)

A Wi-Fi-n keresztül csatlakoztassa a átjárót a hálózati útválasztóhoz, így nincs szükség Ethernet-kábelre.

A feladat végrehajtása előtt erősítse meg, hogy a mobiltelefon/tablet és központi egységhez Mindkettő csatlakoztatva van a WiFi hálózati útválasztóhoz.

  1. Az alkalmazásban válassza ki a átjárót, amely ugyanahhoz a WIFI-hálózathoz csatlakozik.
    MEGJEGYZÉS: Ebben a szakaszban az Ethernet-kábelnek még csatlakozva kell lennie.
  2. Koppintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra (A).

  3. A Beállítások oldalon érintse meg az IP-hálózat beállításait (B).

  4. Koppintson a WiFi Tab, állítsa be a SSID és Jelszó a Wi-Fi hálózati útválasztóhoz, majd koppintson a AlkalmazásC).

  5. A WiFi-csatlakozás sikeres befejezése után húzza ki az Ethernet-kábelt a átjáróból.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.