SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Eszközök telepítése és tesztelése

A mobilalkalmazás használata előtt telepítse és tesztelje a villanykapcsolókat, fényerőszabályzókat, érzékelőket és más eszközöket a Wiser rendszer konfigurálásához.
  1. Kövesse az egyes készülékekhez mellékelt telepítési utasításokat. Lásd: Támogatott Wiser eszközök.
  2. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátoros tápellátású eszközök akkumulátorai megfelelően vannak beszerelve és jó állapotban vannak. Az alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó utasításokat lásd az eszközöknél.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.