SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Eszközgomb és a LED jelzőfények

Keresse meg a különböző eszközökön található gombok és jelző LED-ek helyét.

Wiser Világításkapcsoló/redőnyvezérlő mikromodul, 10 A

FIGYELMEZTETÉS!
Danger due to electric shock
  • Observe the regulations for working on live parts.
  • Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.

(Lásd A) Setup/Reset gomb Nyomja meg 3-szor a billenőkapcsolót az aktiváláshoz.

(Lásd B) Állapotjelző LED

Wiser Fényerőszabályzó mikromodul, 200 W

FIGYELMEZTETÉS!
Danger due to electric shock
  • Observe the regulations for working on live parts.
  • Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.

(Lásd A) Setup/Reset gomb Nyomja meg 3-szor a billenőkapcsolót az aktiváláshoz.

Wiser relé kapcsolóbetét 10 A/univerzális nyomógombos LED/redőnyvezérlő kapcsoló/csatlakoztatott többvezetékes univerzális nyomógombos LED fényerő-szabályozó

(Lásd: A) Nyomógomb

(Lásd B) Állapotjelző LED

Wiser mozgásérzékelő 10 A kapcsolóval/univerzális nyomógombos LED fényerő-szabályozóval

(Lásd: A) Nyomógomb

(Lásd B) Állapotjelző LED

Wiser univerzális forgatógombos LED/csatlakoztatott többvezetékes univerzális forgatógombos LED fényerő-szabályozó

(Lásd A) Forgatógomb tengely

(Lásd B) Állapotjelző LED

Wiser Nyitásérzékelő

(Lásd A) Funkció gomb

(Lásd: B) Állapotjelző LED (villogás vagy világítás esetén a elöl látható)

Wiser mozgásérzékelő

(Lásd A) Funkció gomb

(Lásd: B) Állapotjelző LED (az érzékelőfelületen akkor látható, ha villog vagy világít)

Wiser Vízszivárgásérzékelő

(Lásd A) Funkció gomb

(Lásd B) Állapotjelző LED (villogás vagy világítás esetén az érzékelő tetején látható)

Wiser Hőmérséklet/páraérzékelő

(Lásd A) Funkció gomb

(Lásd: B) Állapotjelző LED (az érzékelőfelületen akkor látható, ha villog vagy világít)

Wiser Dugalj adapter, 16 A

(Lásd A) Művelet gomb

(Lásd B) Állapotjelző LED

Wiser beltéri Wi-Fi kamera

(Lásd A) Micro SD kártyahely

(Lásd B) Állapotjelző LED

(Lásd C) Visszaállítás gomb

Intelligens 2P+F csatlakozóaljzat; 16A

(Lásd A) Visszaállítás gomb

(Lásd B) Állapotjelző LED

Füstjelző Akkumulátor/ Wiser füstjelző 230 V /

(Lásd A) Visszaállítás gomb

(Lásd B) Készenléti LED

(Lásd C) Állapotjelző LED

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.