SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Általános eszközkonfigurálás

Módosítsa az eszközbeállításokat, nevezzen át egy eszközt, rendelje hozzá az eszközt egy másik helyiséghez, hajtsa végre a firmware-frissítéseket és még sok minden mást.

Az eszközök az eszköz típusától függően többféle módon konfigurálhatók. A mobilalkalmazásban az eszközbeállítások az Eszközadatok részben vannak csoportosítva (több) és a Beállítások oldalakon történik a módosításuk.

  1. A kezdőlapon koppintson egy eszközre az eszközvezérlő oldal megnyitásához. Az eszközvezérlő oldal megnyitásához érintse meg és tartsa lenyomva az eszközt.
  2. Az eszközvezérlő lapon tegye az alábbiak egyikét:
    • Koppintson a Toll (Szerkesztés) (A) ikonra az eszköz adatai (Részletek) oldal megjelenítéséhez (lásd 3. lépés ).
    • Ha meg van jelenítve, akkor az eszköz adott időben történő működtetéséhez koppintson az Ütemezés (B) gombra. (Más eszköztípusoknál eltérő beállítási lehetőségek jelenhetnek meg, de az is lehet, hogy semmi sem jelenik meg.)
    • (C) A Beállítások (C) gombra koppintva nyissa meg az eszközspecifikus Beállítások oldalt (lásd a 4. lépést ).

  3. Az Eszközadatok (több) oldalon, tegye a következők bármelyikét:
    • Nevezze át az eszközt, változtassa meg az eszköz ikonját vagy rendelje hozzá az eszközt egy másik helyiséghez (D). Keressen információkat az eszközről.
    • Böngésszen az eszközzel kapcsolatos GYIK-ek között, küldjön visszajelzést az alkalmazás fejlesztőjének az eszközzel kapcsolatban, vagy ellenőrizze, hogy elérhető-e az eszköz firmware-frissítése (E).
    • Érintse meg az Eltávolítás és gyári visszaállítás eszköz visszaállítása az eszköz eredeti gyári alapértékeit (F).
      MEGJEGYZÉS: Az összes eszközbeállítás elvész, és az eszköz részletei eltávolításra kerülnek a felhőből, így használat előtt hatékonyan visszaállítják az eszköz eredeti állapotát.
  4. A Beállítások oldalon módosítsa az eszközspecifikus beállításokat. (Az elérhető beállítások eszköztípusonként eltérőek lehetnek.) G)
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.