SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Wi-Fi hálózati követelmények

A Wiser rendszerhez interneteléréssel rendelkező Wi-Fi hozzáférés szükséges. A Wi-Fi hálózati routerének meg kell felelnie bizonyos követelményeknek ahhoz, hogy a rendszer működőképes legyen.
MEGJEGYZÉS: A Wiser rendszer csak 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogat.

Router követelmények

A Wi-Fi routernek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

  • A routernek beépített tűzfallal kell rendelkeznie.

  • Minden eszköznek a router tűzfala mögött kell lennie.

  • A routernek támogatnia kell a WPA2 vagy újabb biztonsági protokollt.

A Wi-Fi elérhetetlensége

Elképzelhető, hogy nem található Wi-Fi, amikor új otthonba telepít eszközöket. Ebben az esetben ajánlatos egy másik mobileszközt használni üzembe helyezés során egy Wi-Fi hotspot létrehozásához.

MEGJEGYZÉS: Ebben az esetben ajánlatos az üzembe helyezés során egy 4G SIM-kártyával ellátott mobil Wi-Fi modult használni egy Wi-Fi hotspot létrehozásához. Másik lehetőségként egy másik telefon is használható hotspotként.
Ezután állítsa be a hotspotot, kövesse a Wi-Fi módú kapcsolat - átjáró .
MEGJEGYZÉS: A rendszer fizikailag a kapcsolókból működtethető, ha az üzembe helyezés után a Wi-Fi nem áll rendelkezésre.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.