SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Elemről működő eszközök támogatása

Alapértelmezés szerint a átjáróval rendelkező rendszer legfeljebb 10 akkumulátoros eszközt támogat, például érzékelőket. Hálózatról táplált eszközöket, például a villanykapcsolókat is tartalmazó rendszerek további akkumulátoros eszközöket támogathatnak.

Ennek az az oka, hogy a rendszerben lévő hálózati feszültséggel működő eszközök kommunikációs hálózati bővítőként is működnek.

A következő ábrán látható példarendszer egy átjárót (A) és két elektromos világításkapcsolót (B) tartalmaz. Egy elektromos hálózatról működő eszköz legfeljebb 10, elemről működő eszközt (C) tud kezelni, így ez a példa összesen 30, elemről működő eszközt tud támogatni.

JAVASLAT: Az elemről működő eszközök üzembe helyezése előtt telepítse és helyezze üzembe az összes hálózati eszközt. Ez maximális kapacitást biztosít az akkumulátorral működő eszközök hozzáadása előtt.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.