SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

A rendszer üzembe helyezésének áttekintése

A Wiser rendszer üzembe helyezéséhez először telepítse az eszközöket, majd a mobilalkalmazás segítségével konfigurálja a rendszert.

A rendszer üzembe helyezése a következő lépésekből áll.

Telepítse és tesztelje a Wiser eszközöket.

Lásd Eszközök telepítése és tesztelése.

Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat készen áll a csatlakoztatásra.

Lásd Wi-Fi hálózati követelmények.

Csatlakoztassa a Központi egységet a Wi-Fi hálózatra. Ethernet mód, a központi egység csatlakoztatásához. Az üzembe helyezés további lépéseihez mobilalkalmazás szükséges.

MEGJEGYZÉS: Az Ethernet-kábel nem tartozék.

Lásd A gateway csatlakoztatása az internethez.

Töltse le és telepítse a mobilalkalmazást.

Lásd A mobilalkalmazás letöltése.

Hozzon létre egy fiókot az alkalmazás használatához.

Lásd Fiók létrehozása.

Állítson be egy Otthont, Helyiségeket és vegyen fel tagokat az Otthonba.

Lásd Otthonok használata.

Csatlakoztassa a központi egységet az Otthonhoz.

Lásd A gateway beállítása.

Adjon hozzá eszközöket a kezdőlaphoz, rendelje hozzá az eszközöket a helyiségekhez és konfigurálja az eszközbeállításokat.

Lásd Eszközök beállítása.

Állítsa be az eszközöket, hogy akár kézzel, akár ütemezésre vagy valamilyen eseményre reagálva együttműködjenek.

Lásd Hangulatok és Automatizációk.

Ha ezek a lépések befejeződtek, a rendszer készen áll a használatra.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.