SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Wiser füstjelző, 230 V / Wiser vezeték nélküli füstjelző

Probléma

Elhárítás/Teendő

Az eszköz nem szólal meg teszteléskor

  1. Ellenőrizze, hogy a tápkapcsoló BE állásban van-e, vagy az eszköz megfelelően van-e telepítve. Ha bizonytalan, távolítsa el, majd telepítse újra az eszközt.

  2. Nyomja meg a Test/Hush gombot, amíg meg nem szólal a riasztás. Ne nyomja meg egymás után.

  3. Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.