SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Biztonsági berendezések

Wiser Vezeték nélküli füstérzékelő

Wiser füstérzékelő, 230V

A Wiser vezeték nélküli füstérzékelő egy fotoelektromos érzékelővel érzékeli a tűz által okozott füstöt. Tartalmaz egy hőmérséklet-érzékelőt is, amely a hőmérséklet gyors emelkedése révén érzékeli a hőt. A Wiser rendszerhez csatlakozva az eszköz az értesítéseket a Wiser alkalmazásban küldi el.

Tájékoztató adatlap (PDF)

Az eszköz használati útmutatója

A Wiser Smoke Alarm 230 V egy fotoelektromos érzékelőt használ a tűz által generált füst detektálására, és egy hőmérséklet-érzékelőt, amely a gyors hőmérséklet-emelkedés által okozott hőt érzékeli. Tartalmaz egy tartalék akkumulátort is, amely lehetővé teszi, hogy a készülék működjön, ha a tápegység nincs csatlakoztatva. A Wiser rendszerhez csatlakozva a készülék értesítést küld a Wiser appon keresztül.

Tájékoztató adatlap (PDF)

Az eszköz használati útmutatója

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.