SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Wi-Fi módú kapcsolat - átjáró

A Wi-Fi üzemmód a átjáró vezeték nélküli csatlakoztatására szolgál. Előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre Ethernet-kapcsolat a átjáró telepítéséhez. Például a router helye, vagy telepítése egy új otthon router még nem elérhető, ezért a telepítő választhatja a Wi-Fi mód. .
Előfeltételek:
  • A Wi-Fi-t a átjáró adaptere támogatja. A dátumkódnak 2037-nek vagy annál magasabbnak kell lennie. A legújabb firmware frissítéséhez csatlakoztassa a átjárót az Ethernet-hez (lásd Ethernet módú kapcsolat - Gateway ).

  • A átjáró Wi-Fi üzemmódban történő telepítéséhez a felhasználónak fiókkal kell rendelkeznie a mobilalkalmazásban. A felhasználói fiók létrehozásához lásd Fiók létrehozása.

  • A WiFi a mobiltelefonon/tablet aktívnak kell lennie.

  • A Wi-Fi router, központi egységhez és mobiltelefon/tablet a lehető legközelebb kell lennie.

  • A SmartHUB központi teljesülnek

    Működési üzemmód Dátumkód/verziószám SSID Jelszó WiFi csatlakozási idő Meghosszabbítási idő
    Felhasználói üzemmód 2037 vagy későbbi / 1.40.0 vagy későbbi WiserGW_XXXXXX

    wisersmarthome

    3 perc

    Nem alkalmazható

    -/1.49.0 vagy későbbi

    WiserGW_XXXXXX

    üres

    10 perc

    Nem alkalmazható

    Telepítési mód

    -/1.49.0 vagy későbbi

    WiserGW_XXXXXX

    üres

    1 óra

    3-szor

  1. Jelentkezzen be a mobilalkalmazásba.
  2. Válassza ki azt az otthont, ahol a átjáró található (A), majd koppintson a + ikon (B) vagy az Eszköz hozzáadása elemre .

  3. Az Eszköz hozzáadása oldalon koppintson a Hozzáadás kézzel (C) elemre. Ezután a felsorolt eszközök alatt válassza ki a átjáró elemet.
    MEGJEGYZÉS:
    • Ne érintse meg az Automatikus beolvasás gombot

      az átjáró Wi-Fi üzemmódban nem látható az Automatikus keresés funkciónál
    • Az eszközök listája országonként változó.

    • Az alábbi képernyőkép eszközképei csak reprezentációs célra szolgálnak. Az alkalmazás valós képernyője azonban az Ön országában elérhető eszközöktől függ.

    .

  4. A átjáró kiválasztása után lehetőséget kap a átjáró telepítési módjainak kiválasztására. Válassza a Wi-Fi üzemmódot a (D) telepítéséhez.

  5. Koppintson a Megerősítés, ha megkapja az értesítést (E).

  6. Kattintson a Tovább (F) gombra, amikor eléri a Hogyan készítsünk elő oldalt.

       
  7. Megjelenik egy animáció az eszköz párosításáról. Kövesse a lépéseket a párosítás befejezéséhez, koppintson a Megerősítés AP LED villog (G) és koppintson a Tovább (H) gombra. Ezt követően egy olyan lapra jelenik meg, amelyen az elérhető Wi-Fi hálózat látható. Írja be a WIFI jelszót (I) és koppintson a Tovább (J) gombra.
    MEGJEGYZÉS: Egy kiadáshoz használt eszközzel (amint az animációban látható) nyomja meg röviden az "R" gombot, hogy engedélyezze átjáró Wi-Fi módot. A párosítás ablak 3 percig látható (2037-es vagy újabb dátumkód esetén). Más változat esetén a párosító ablak 10 percig látható.

  8. Ha a WiFi csatlakozás sikeres volt a központi egységhez(K), akkor létrejön egy hotspot hálózat a WiFi nevével WiserGW_XXXXXX (I) Koppintson a Csatlakozás gombra (L).
    Ezt követően a rendszer a telefonbeállítások lapjára irányítja, ahol kérheti a WiFi hálózathoz való csatlakozás jóváhagyását. Érintse meg a WiserGW_XXXXXX hálózatot a Wi-Fi-re való csatlakozáshoz. Javasoljuk, hogy lépjen a telefonbeállításokra, ellenőrizze a Wiser Központ rendelkezésre állását Wi-Fi hálózatként, majd próbáljon meg csatlakozni.
    MEGJEGYZÉS:
    • A Wi-Fi hálózat utolsó 6 számjegye (WiserGW_XXXXXX) az eszköz hátoldalán lévő Ethernet MAC-cím.

    • A Wi-Fi hálózat alapértelmezett jelszava a WiserGW_XXXXXX esetén wisersmarthome.

  9. Miután sikeresen csatlakoztatta a telefont Wi-Fi-hez, lépjen vissza a mobilalkalmazásba. A kapcsolat létrejöttével a Wi-Fi mód telepítése befejeződött. Érintse meg a Kész gombot a befejezéshez.
    MEGJEGYZÉS: Ha a telepítést egy új otthonban végzik, és még nem volt router (pl. egy kézi Wi-Fi 4G modul segítségével), akkor a telepítés befejezése után olvassa el a lépéseket Csatlakozás egy otthonhoz .
    MEGJEGYZÉS: Ha a telepítést olyan új otthonban végezték, ahol nem volt elérhető Wi-Fi (Lásd: Wi-Fi elérésének hiánya Wi-Fi hálózati követelmények). A telepítés befejezése után kövesse az Otthon tulajdonjogának átruházásához szükséges lépéseket (lásd Otthon tulajdonának átadása ).
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.