SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

A Wiser rendszer korlátai

A Wiser rendszer üzembe helyezésekor fontos tisztában lenni a rendszer korlátaival, például a támogatott eszközök maximális számával. A legjobb teljesítmény érdekében a rendszert 80%-on kell működtetni.

Rendszerkomponens

A Wiser központi egység korlátai

Eszközök

Max. 120 eszköz lehet egy Otthonban

Max. 120 eszköz lehet egy Helyiségben

Max. 20 eszköz lehet hozzárendelve a vezeték nélküli kapcsoló gombhoz

Max. 10 akkumulátoros eszköz használható, a villamos hálózatra csatlakoztatott eszközként. További információkért lásd: Elemről működő eszközök támogatása.

Otthonok, Helyiségek és Felhasználók

Fiókonként max 20 az Otthon felhasználók ajánlott száma.

Max. 20 Otthon (ajánlott szám)

A telepítő lesz az Otthon tulajdonosa a sikeres átadásig.

Max. 20 szoba egy Otthonban (ajánlott szám)

Max. 20 felhasználó egy Otthonban (ajánlott szám)

Eszközcsoportok

Max. 200 eszköz lehet egy Csoportban

Max. 200 eszköz lehet egy Csoportban

Max. 100 eszközcsoport lehet egy Otthonban

Max. 100 eszközcsoport lehet egy Otthonban

Eszközütemezések

Max. 10 ütemezés lehet eszközönként

Hangulatok/Automatizációk

Max. 80 Hangulat lehet egy Otthonban

Max. 80 Művelet lehet egy Hangulatban/Automatizációban

Max. 1000 Művelet lehet egy Otthonban
(a Hangulatok és Automatizációk műveleteinek száma összesen nem haladhatja meg az 1000-et)

Max. 10 feltétel lehet egy Automatizációban

A központi egység , eszközök és az érzékelők közti javasolt távolságra vonatkozó információkat lásd: hub helyének kiválasztása . A hub és a készülék, a készülék és az érzékelő, valamint a készülék és az érzékelő közötti távolság a szerkezeti anyagoktól vagy a köztük lévő interferenciától függ, sokkal hosszabb lehet a hatótávolság, a szabadban, interferencia nélkül.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.