SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Vezeték nélküli kapcsoló

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

A vezeték nélküli kapcsoló offline állapotú az alkalmazásban.

Lehet, hogy a vezeték nélküli kapcsoló eleme gyenge vagy lemerült.

Cserélje ki az elemet az eszközben — az elemcserét lásd: Szabadon elhelyezhető vezeték nélküli 1-csatornás/ 2-csatornás kapcsoló használati utasítás (Lásd a használati utasítás linkjét az alábbi helyen: ).

A vezeték nélküli kapcsoló eleme nem csatlakozik a hálózathoz.

Nyomja meg a vezeték nélküli kapcsoló valamelyik nyomógombját.

MEGJEGYZÉS: Az első megnyomás nem indítja be a vezeték nélküli kapcsoló működését.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.