SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

A központi egység visszaállítása

Törölje a meglévő beállításokat a Hubgateway-ből telepítés céljából vagy egy Hubgateway eltávolításához a rendszerből. Erre szükség lehet a központi egység visszaállítása céljából is.

A visszaállításhoz/leválasztáshoz szükséges eszközre van szükség a központi egység „R” gombjának megnyomásához.

Kétféle visszaállítási lehetőség van:

  • 1. szintű visszaállítása (csak az Ethernet/WLAN-beállításokat állítja vissza).
  • 2. szintű visszaállítás (A sikeres visszaállítás után az összes konfigurációs adat, felhasználói adat és hálózati adat törlődik).
  1. (Lásd A) Keresse meg a Visszaállítás gombot a központi egység oldalán.
  2. Tegye az alábbiak egyikét:
    • 1. szintű visszaállítás: Nyomja le és tartsa lenyomva a Visszaállítás gombot 5 mp-ig (max. 15 mp).

      Az Ethernet LED (B) és a WLAN LED (C) egyaránt villog.

    • 2. szintű visszaállítás: Nyomja le és tartsa lenyomva a Visszaállítás nyomógomb 15 másodpercnél hosszabb ideig.

      Az Ethernet LED (B) és a WLAN LED (C) egyaránt 3-szor villog.

  3. A Visszaállítás gomb.

A központi egység újraindul. Ez körülbelül 40 másodpercig tart.

A 2. szintű visszaállítás után az összes beállítás visszatér az eredeti alapértelmezett értékére. A legújabb Zigbee firmware szintén letöltődik az aktuális aktív állomásról, és törli a meglévő hálózati beállításokat.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.