SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

A GYIK és Visszajelzés oldal használata

Keressen információkat az alkalmazásról és az eszközök használatáról.

A GYIK és Visszajelzések oldalon megtalálható a gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) és válaszok, az alkalmazás használatával kapcsolatos információk, az eszköz specifikus súgó, valamint az alkalmazással és az eszközökkel kapcsolatos problémák jelentésének módja.

  1. Az Otthon oldalon koppintson a Menü ikonra (A) .
  2. Koppintson a GYIK és Visszajelzés pontra (B).
  3. Tegye az alábbiak egyikét:
    • Böngésszen a gyakori kérdések között (a válasz megtekintéséhez koppintson a kérdésre) (C)
    • Az Összes (D) gombra koppintva eszközspecifikus segítséget találhat, ehhez válassza ki a kívánt eszközt a listából
    • A Hálózati problémák megoldásához koppintson a Hálózati diagnosztika (E) elemre.
    • Koppintson a Probléma jelentése (F) elemre, ha problémát szeretne felvetni a fejlesztői csapatnak
    • A Visszajelzésem (G) gombra koppintva ellenőrizheti a bejelentett problémák állapotát.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.