SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Otthoni tagok hozzáadása

Tagok hozzáadása az otthonhoz, hogy azok az otthoni eszközöket a mobiltelefonjukkal működtethessék/tablet és a mobilalkalmazást. Az Otthon tulajdonosai a Wiser rendszer konfigurálásához és karbantartásához a Wiser rendszer rendszergazdai hozzáférését is megadhatják az Otthon kiválasztott tagjainak.
MEGJEGYZÉS: Az Otthon tagjaként hozzáadandó személyeknek regisztrálniuk kell egy alkalmazásfiókot, amely az Otthonnal azonos régióban található országkódot használ. Lásd Adattárak és adatközpontok.
  1. A főoldalon koppintson a Menü ikonra (A), majd koppintson az Otthonkezelés (B) elemre.

  2. Koppintson az Új otthon hozzáadása (C) lehetőségre, majd koppintson a Tag hozzáadása (D) lehetőségre, és írja be a szükséges adatokat a mobilalkalmazásban a (D) gombra koppintás után megjelenő mezőkbe.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.