SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

A Wiser™ rendszer áttekintése

A Wiser rendszer egyszerű, kényelmes és rugalmas megoldást kínál az otthoni eszközök vezérlésére.

A a Wiser központi egysége, amely a rendszerhez csatlakozó Wiser készülékek vezérlési kérelmeit és állapotjelentéseit dolgozza fel.

Használja a Wiser by SE alkalmazást a Wiser rendszer beállítására, a Wiser készülékek vezérlésére és értesítések fogadására.

Személyes fiókkal és mobiltelefonon a Wiser by SE mobilalkalmazással/tablet, a felhasználók vezérelhetik a Wiser eszközöket otthonukban bárhonnan, ahol mindkét mobiltelefonhoz internet áll rendelkezésre/tablet és a Wiser Központi egység.

JAVASLAT: Követheti a A termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért látogasson el az üdvözlő weboldalra.
Látogasson el ide:

Eszközcsoportok

Egyforma Wiser készülékek együttes működtetése az egyik készülék helyi vezérlésével vagy a Wiser app segítségével.

A Wiser app Csoport funkciójával sok azonos eszközt egyesíthet, és egy egységként működtetheti őket. Hozzon létre például egy három Wiser világításkapcsolóból álló csoportot a többirányú működéshez.

Eszközcsoportok Vezérlési segítség
Fények, kapcsolók/fényerőszabályzók Világítás és fényerőszabályzás
Redőny/árnyékoló/függöny Motorizált zsaluziák és redőnyök
Aljzatok/adapterek Elektromos ellátás
Fűtés Hőmérséklet
Kamerák Biztonság és adatvédelem
Energiamenedzsment Figyeli az energiafogyasztást
Biztonság és Érzékelők Füstjelző, Szobafoglalás, ablak/ajtó nyitva vagy zárva, hőmérséklet és páratartalom, vízszivárgás

Operate identical Wiser devices together, either from the local control on one of the devices or by using the Wiser Mobile app.

The following category of devices are available to provide convenient control of:

  • világítás és fényerő

  • motorizált zsaluk és redőnyök

  • elektromos aljzatok kapcsolása és fogyasztásmérése

  • fűtés

Sensors are also available to record and report the following:

  • szobai jelenlét

  • környezeti fényszint

  • ablak/ajtó nyitva vagy zárva

  • hőmérséklet és páratartalom

  • vízszivárgás

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.