SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Érzékelők

Wiser nyitásérzékelő

Észleli, ha az ablakok és ajtók nyitva vagy zárva vannak, és állapotüzenetet küld az átjárónak.

Tájékoztató adatlap (PDF)

Az eszköz használati útmutatója

Wiser mozgásérzékelő

A mozgásérzékelést jelenti a Wiser központban (és a konfigurált funkciók elvégzésére szolgáló eszközön), méri a környezet fényerejét, és továbbítja ezeket az adatokat a Wiser központnak. A fényerősség-beállítások és/vagy a mozgás érzékelésének küszöbértéke beprogramozható annak meghatározására, hogy az adott időpontban milyen műveletet kell végrehajtani.

Tájékoztató adatlap (PDF)

Az eszköz használati útmutatója

Wiser vízszivárgás-érzékelő

Amikor Wiser Központi egységhez csatlakoztatott érzékelő vizet érzékel a padlón, folyamatosan sípol, és az érzékelt információt a vezérlőhöz továbbítja.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz átjárón kívül önálló termékként is működhet. Az eszköz akkor is hangriasztást ad ki, ha nincs az átjáróhoz csatlakoztatva.

Tájékoztató adatlap (PDF)

Az eszköz használati útmutatója

Wiser hőmérséklet-/páraérzékelő

Kényelmes környezetet tart fenn otthonában a hőmérséklet és a páratartalom változásának észlelésével, és a Wiser rendszer reagál a csatlakoztatott környezeti vezérlőrendszerek beállításával, például automatikusan bekapcsolja a légkondicionálót, ha magas a hőmérséklet, vagy bekapcsolja az elszívó ventilátort, ha a páratartalom magas.

Tájékoztató adatlap (PDF)

Az eszköz használati útmutatója

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.