SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Riasztások és értesítések

Az alkalmazás riasztásokat biztosít olyan fontosabb rendszereseményekhez, amelyek sürgős figyelmet igényelnek (például vízszivárgás), és értesítéseket a nem sürgős eseményekről, mint például a rendszerhozzáférés és az eszközkezelés.

Az Értesítések oldal

A riasztások és értesítések az Értesítések oldalon (A) tárolódnak. Az Értesítések oldalt az Értesítések ikonra (B) koppintva nyithatja meg.

Az új riasztásokat és értesítéseket piros pont jelzi:

  • az értesítés ikon mellett, valamint

  • a Riasztás és az Üzenet fülek mellett.

Értesítési lehetőségek

Az Értesítések oldal tetején található Beállítások ikonra (fogaskerék) koppintva megnyithatja az Értesítések beállításait. (Az értesítési beállításokat tartalmazó oldalt az alkalmazás-beállítások lapon is megnyithatja az Alkalmazás értesítések > opcióra koppintva.)

  • Figyelmeztetések bekapcsolása: Az összes értesítést be- vagy kikapcsoló főkapcsoló (C).

  • Riasztás: Eszközriasztások, például vízszivárgás, mozgásérzékelés és kameramozgás-érzékelés (D) engedélyezése vagy letiltása.

  • Ne zavarj ütemezés (csak riasztások): Állítsa be azt az időtartamot, amikor a riasztási funkció ki legyen kapcsolva. Egyszeri vagy ismétlődő ütemezés is lehetséges. Az ütemezés hatással lehet az összes eszközriasztásra vagy csak a kiválasztott eszközriasztásokra (E).

  • Üzenet: Minden üzenet be- és kikapcsolása, beleértve az otthonra, a fiókba, az eszköz eltávolítására, hozzáadására, frissítésére és gyári visszaállítására (F) vonatkozó üzeneteket is.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.