SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Eszköz hozzáadása

Eszköz hozzáadása a kezdőlaphoz a mobilalkalmazás használatával.
MEGJEGYZÉS:
  • Wiser készülék hozzáadása előtt telepíteni kell a Hubgateway egységet.

  • Hálózatról táplált eszközök hozzáadása az elemről táplált eszközök előtt. (Lásd Elemről működő eszközök támogatása.)

  • A hálózati útválasztóhoz kapcsolódó eszközökhöz, mint például az IP-kamera, nem szükséges a hubgateway üzembe helyezése.

  1. Jelentkezzen be a mobilalkalmazásba.
  2. Válassza ki azt a házat, amelyhez az eszközt hozzá szeretné adni (A).
  3. Tegye az alábbiak egyikét:
    • Az Otthon oldalon koppintson a +(B) ikonra (vagy az Eszköz hozzáadása lehetőségre, ha megjelenik).
    • A HubWiser átjáró oldalon (C) koppintson a Hozzáadás gombra.

  4. Az Eszköz hozzáadása oldalon (D) koppintson a hozzáadni kívánt eszközre, és kövesse a mobilalkalmazásban megjelenő utasításokat.
    MEGJEGYZÉS: A megjelenített eszközök tényleges listája országonként változik.

  5. Tegye az alábbiak egyikét:
    • Ha az eszköz látható telepítési kóddal rendelkezik, koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kóddal (E) elemre. Olvassa be az eszközre nyomtatott telepítési kódot, vagy írja be kézzel a kódot, és kövesse az alkalmazásban található utasításokat.
    • Ha az eszköz nem rendelkezik a látható telepítési kóddal, koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül (F) elemre, és kövesse a mobilalkalmazásban megjelenő utasításokat.

Koppintson az eszközre az eszközvezérlők, funkciók és beállítások eléréséhez.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.