SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Az eszköz visszajelző LED-ek viselkedése

Az eszközök LED-ekkel jelzik működési állapotukat, és különböző műveleteket erősítenek meg, mint például a visszaállítás vagy csatlakozás egy hálózathoz.

Központi egység

Állapot

LED jelzés

LED jelzés időtartama

Bekapcsolás/újraindítás

Mind a 3 LED folyamatosan fehéren világít

40 mp

Csatlakoztatva a routerhez (Wi-Fi)

WLAN LED folyamatosan fehéren világít

Routerhez kapcsolódva

Csatlakoztatva egy routerhez (Ethernet)

Ethernet LED folyamatosan fehéren világít

Routerhez kapcsolódva

Zigbee hálózat indítva

Zigbee hálózati LED folyamatosan fehéren világít

Zigbee hálózat rendelkezésre állásakor

Zigbee hálózat készen áll a párosításra (Wi-Fi)

A WLAN LED folyamatosan fehéren világít, a Zigbee hálózati LED fehéren villog

Nyitott Zigbee hálózat esetén

Zigbee hálózat kész a párosításra (Ethernet)

Az Ethernet LED folyamatosan fehéren világít, a Zigbee hálózati LED fehéren villog

Nyitott Zigbee hálózat esetén

A központi egység visszaállítása

Visszaállítási szint

Felhasználói művelet

LED jelzés

LED jelzés időtartama

Az 1. szint visszaállítása folyamatban van. (Csak az Ethernet/WLAN-beállításokat állítja vissza)

Nyomja le és tartsa lenyomva a Visszaállítás gombot 5 - 15 másodpercig.

Az Ethernet/WLAN LED-ek fehéren villognak.

A LED egyszer villog.

A 2. szintű visszaállítás folyamatban van. A sikeres visszaállítás után minden konfigurációs adat, felhasználói adat és hálózati adat törlődik.

Nyomja le és tartsa lenyomva a Reset gombot 15 másodpercnél hosszabb ideig.

Az Ethernet/WLAN LED-ek fehéren villognak.

A LED-ek háromszor felvillannak.

Párosítás

Eszköz

Felhasználói művelet

LED jelzés

Állapot

Érzékelők, mikromodulok, fényerő-szabályzók, kapcsolók, mozgásérzékelő kapcsoló, mozgásérzékelős fényerő-szabályzó, dugalj adapter, redőnyvezérlő, vezeték nélküli kapcsoló

A részletesebb LED információkat lásd: LED Jelzések

Nyomja meg 3-szor a nyomógombot

A LED másodpercenként egyszer narancssárgán villog.

A párosítási üzemmód 30 másodpercig aktív. A párosítás befejezése után a LED egy ideig zölden világít, majd kialszik.

Beltéri IP kamera

Dugja be a hálózati tápkábelt az eszközbe

Néhány másodperc elteltével a LED pirosan villog a párosításkor.

Amikor a párosítási üzemmód befejeződött, a LED zölden világít.

Kültéri IP kamera

Dugja be a hálózati tápkábelt az eszközbe

Néhány másodperc elteltével a LED pirosan villog a párosításkor.

  • Wi-Fi mód keresésekor a LED kéken villog

  • Wi-Fi csatlakozáskor a LED kéken világít

Tápfeszültség jelzése

Eszköz

Felhasználói művelet

LED jelzés

Állapot

Dugalj adapter

Nincs művelet

A LED folyamatosan pirosan világít.

A dugalj adapter tápellátás be van kapcsolva.

Smart eszközök visszaállítása

Eszköz

Felhasználói művelet

LED jelzés

Állapot

Érzékelők, mikromodulok, fényerő-szabályzók, kapcsolók, mozgásérzékelő kapcsoló, mozgásérzékelős fényerő-szabályzó, dugalj adapter, redőnyvezérlés

Nyomja meg 3-szor a nyomógombot, és tartsa lenyomva egy alkalommal > 20 másodpercig.

Kb. 10 mp után a LED pirosan kezd villogni.

A készülék gyári beállítások visszaállítási üzemmódjában van. Az eszköz 10 másodperc után visszaáll a gyári beállításokra. Az eszköz ekkor újraindul, és a LED zölden villog, majd kialszik.

Intelligens aljzatok

Állapot

LED jelzés

Leírás

1. beállítás (alapértelmezett állapot)

A piros LED világit.

  • A piros LED akkor világít, amikor a kimenet BE van kapcsolva

  • A LED KI van kapcsolva, ha a kimenet KI van kapcsolva.

Az összes LED KI van kapcsolva.

2. beállítás

A piros LED világít

  • A piros LED BE van kapcsolva, amikor a kimenet BE van kapcsolva.

  • A zöld LED akkor van BEkapcsolva, ha a kimenet KI van kapcsolva.

A zöld LED világít

3. beállítás

Mindegyik LED KI van kapcsolva.

  • Minden LED KI van kapcsolva, ha a kimenet KI van kapcsolva.

  • A zöld LED akkor van BEkapcsolva, ha a kimenet KI van kapcsolva.

A zöld LED világít

4. beállítás

Mindegyik LED KI van kapcsolva.

A kimeneti állapot egyik esetében sem lesz LED-kijelzés.

MEGJEGYZÉS: A fenti beállításokat a mobilalkalmazásban végezheti el.

Füstjelző Akkumulátor/ Wiser füstjelző 230 V

Párosítás

Felhasználói művelet

LED jelzés

Állapot

Nyomja meg 3-szor a Setup/Reset gombot.

A LED másodpercenként egyszer sárgán villog.

A párosítási üzemmód 30 másodpercig aktív. A párosítás befejezése után a LED egy ideig zölden világít, majd kialszik.

Visszaállítás

Felhasználói művelet

LED jelzés

Állapot

Nyomja meg 3-szor a Setup/Reset gombot, és tartsa lenyomva egyszer > 10 másodpercig.

A LED 10 másodperc után pirosan kezd villogni.

A készülék gyári beállítások visszaállítási üzemmódjában van. A készülék 10 másodperc után visszaáll a gyári beállításokra. Az eszköz ekkor újraindul, és a LED zölden villog, majd kialszik.

Működtetés

Üzemmód Készenléti LED Riasztási hang Időtartam

Normál mód / Készenléti mód

48 másodpercenként villog

KI

Riasztási mód

Helyi riasztás *

1 másodpercenként villog

3 sípolás 4 másodpercenként

Összekapcsolt riasztás

KI

3 sípolás 4 másodpercenként

Teszt üzemmód

1 másodpercenként 1 villanás

3 sípolás 4 másodpercenként

A Test/Hush gomb felengedéséig

RF összekapcsolás tesztelése

KI

3 sípolás 4 másodpercenként folyamatosan

25 mp

Csendes üzemmód

8 másodpercenként villog

KI

10 perc

Alacsony akkumulátor-töltöttségű üzemmód

48 másodpercenként villog

1 sípolás 48 másodpercenként

Élettartam vége: füstjelző cseréje

Hiba üzemmód

2 villanás 48 másodpercenként

2 sípolás 48 másodpercenként

A hiba elhárításáig

Szundi mód

Az elem gyenge

24 másodpercenként villog

KI

10 óra

Hiba

2 villanás 24 másodpercenként

KI

10 óra

Riasztás memória

48 másodpercenként villog

KI

10 óra

MEGJEGYZÉS: Minden üzemmódban a LED pirosan villog.

* Helyi füstriasztás esetén minden piros LED villog, és csak helyi hőmérséklet-riasztás esetén a készenléti LED villog.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.