SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Otthon használata

Hozzon létre egy Otthont, adjon hozzá az eszközök helyét reprezentáló helyiségeket, majd vegyen fel tagokat az Otthonba.

A mobilalkalmazásban az Otthonban levő személyek csoportja, helyiségek és eszközök számítanak egy egységnek. Íme néhány példa:

  • Egycsaládos lakás: Hozzon létre egy Otthont a lakásban tartózkodók, a helyiségek és eszközök számára.

  • Többcsaládos lakás: Hozzon létre egy Otthont a lakás egyik részén található lakók, helyiségek és eszközök számára, míg egy másik Otthont a lakás másik részén található lakók, helyiségek és eszközök számára.

Egy eszköz egyszerre csak egy Otthonhoz tartozhat. Az eszköz hozzáadása után csak az adott Otthon tagjai vezérelhetik az eszközt.

MEGJEGYZÉS: Az Otthon adminisztrátora olyan felhasználóval is megoszthat* egy eszközt, aki nem tagja az Otthonnak. Például megosztja a vendégszobában lévő eszközöket egy rövid ideig ott tartózkodó személlyel.

* Egyes eszköztípusok nem oszthatók meg. Ilyen esetekben a mobilalkalmazásban talál tanácsot.

Egy személy több Otthon tagja is lehet, és bármilyen olyan eszközt működtethet, amely ezekhez az Otthonokhoz lett hozzáadva.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.