SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Fényerőszabályzók

Jelenség

Megoldás

A fényerő felfelé nem szabályozható.

  • Csökkentse/növelje a fényerőt.

  • Túlmelegedés esetén hagyja lehűlni a fényerőszabályzó modult.

Nem lehet kapcsolni.

  • Túlmelegedés esetén hagyja lehűlni a fényerőszabályzó modult.

  • Csökkentse a fényerőt.

  • Módosítsa a fényerőt.

  • Külső csatlakozású nyomógombok és csatlakozott/párosított eszközök ellenőrzése:

    • Külső csatlakozású nyomógomb esetén ellenőrizze a nyomógomb és a fényerőszabályzó közötti vezetékeket.

    • Csatlakoztatott/párosított eszközök esetén távolítsa el az eszközök közötti hozzárendeléseket, és csatlakozzon újra.

A fényerő szintje az alapértelmezett érték alatt van.

  • Csökkentse/növelje a fényerőt.

  • Csökkentse a maximális fényerőt.

Villogás minimális fényerővel.

Növelje a minimális fényerőt (ha a villogás továbbra is fennáll, telepítsen egy 31LCDA-s terheléskorrekciós eszköz).

Villogás

  • Módosítsa a fényerőt.

  • Állítsa be az RL LED üzemmódot.

  • Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat, ha mikromodul-fényerőszabályzót használ.

Csak korlátozott fényerőszabályzási képesség

  • Módosítsa a fényerőszabályzási tartományt.

  • Állítsa be az RL LED üzemmódot.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.