SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Eszköz hozzárendelése egy Helyiséghez

Szervezze az eszközöket Helyiségekbe, hogy látható legyen azok fizikai helye az otthonon belül.
  1. Az Otthon oldalon koppintson a Menü ikonra (A), majd érintse meg az Otthonkezelés (B) menüpontot.

  2. Koppintson a helyiség otthonára (C), majd a Helyiségkezelés (D) lehetőségre.

  3. Válassza ki azt a Helyiséget, amelyhez az eszközt hozzá szeretné rendelni (E) .

  4. A Helyiség beállítások oldalon válassza ki az Eszközök hozzáadása(F) alatt felsorolt eszközt. Koppintson az eszköz mellett található hozzáadás (+) ikonra az eszköz Helyiséghez való hozzárendeléséhez.

  5. Opcionális:
    • tartsa lenyomva a helyiség eszközöket, és rendezze azokat a kívánt sorrendbe a Helyiség elrendezéséhez.
    • Az Eltávolítás (-) ikonra koppintva szüntesse meg egy eszköz hozzárendelését a helyiségből (H).
  6. Amikor elkészült, koppintson a Mentés gombra.

Az eszköz a kezdőlapon található megfelelő Helyiség lap kiválasztásával érhető el.

JAVASLAT: Ha az Otthon lapon kiválaszt egy helyiséget, majd ott új eszközt vesz fel, az automatikusan hozzá lesz rendelve az adott helyiséghez.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.