SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

hub helyének kiválasztása

A gateway a rendszer vezérlője, és a rendszer megfelelő működése érdekében az összes eszköz hatótávolságán belül kell lennie.

A központi egység ideális helyét a következők határozzák meg:

  • Az épület elrendezése, amelybe a rendszer telepítésre kerül

  • A rendszerben használt többi eszköz helye

A következő ábrára való hivatkozással nagyon fontos, hogy a gateway (A) a lehető legközelebb legyen ahhoz a területhez, ahol az összes hálózati árammal működő eszköz (B) található, mint például a kapcsolók és a fényerő-szabályozók. Az akkumulátorról működő eszközök (C) közelségét is figyelembe kell venni az ábra után található ötlet kapcsán.

JAVASLAT: Az akkumulátorról működő mozgásérzékelő a garázsban (D) messze van a gateway egységtől. Az érzékelő azonban csatlakozhat a központi egységhez a garázs villanykapcsolójaként használt elektromos hálózatról működő eszközön keresztül (E). Ez azért van így, mert a hálózati áramellátású eszközök rendszerhálózat-bővítőként is működnek. Ezt vegye figyelembe, amikor arról dönt, hogy hol keresse a gateway-t.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.