SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Eszközök mozgásérzékelőkkel

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

A tápellátás nem kapcsol be automatikusan

MEGJEGYZÉS: Ez nem vonatkozik az elemről működő Wiser vezeték nélküli mozgásérzékelőeszközökre.

Az érzékelő érzékelési fényereje alacsony.

Növelje az érzékelési érzékenységet az eszközbeállításoknál.

Az áramellátás nem kapcsol ki automatikusan egy Automatizáció indításakor.

Az Automatizáció tartalmazhat egy túl hosszúra beállított késleltetési műveletet.

Csökkentse a művelet késleltetési idejét.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.