SUG_Wiser_Hungary_WSE-05

Művelet konfigurálása az eszközök működtetéséhez

A világításkapcsoló, redőnyvezérlő és fényerőszabályzó eszközök nappaliban való működtetéséhez egy műveletre van szükség. Konfigurálja a műveletet egy vagy több feladat megadásával.
MEGJEGYZÉS: Ez a példa a fényerő-szabályozó beállítását mutatja.
  1. (Lásd A) Koppintson a Feladat hozzáadása gombra.
  2. (Lásd B) Koppintson az Eszköz vezérlése opcióra. Négyféle feladat létezik, amelyek felvehetők az automatizálás műveletlistájába.
  3. (Lásd C) Válassza ki a listáról a nappali fényerő-szabályozóját.

  4. (Lásd D, E) Válassza ki a (D) kapcsolót, és állítsa On (E) állásba.
  5. Koppintson a Mentés gombra, majd a Következő gombra.

    (Lásd: F) A kapcsoló feladat az Automatizálás oldal Művelet részében jelenik meg.
    JAVASLAT: Ha törölni szeretne egy létrehozott műveletet, húzza balra a műveletet, és koppintson a Törlés opcióra. A meglévő műveletek átrendezéséhez koppintson és tartsa lenyomva a műveletet, és húzza a kívánt helyre a listában.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.